This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:使用 imx6 Android 无法下载 wl18xx 固件

Guru**** 2779825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734917/linux-wl1837mod-wl18xx-firmware-failing-to-download-with-imx6-android

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:Linux

尊敬的 Prav Verma:

我在 wl1835上也遇到了同样的问题。 您能不能提及您为解决此问题而采取的步骤。

谢谢、此致、

瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试更改 uim.h 文件中的路径

    #define INSTALL_SYSFS_ENROUT"/sys/devices/platform/kim/install
    #define DEV_NAME_SYSFS"/sys/devices/platform/kim/dev_name
    #define BAUD_RATE SYSFS"/sys/devices/platform/kim/baud_rate
    #define FLOAD_CTRL_SYSFS"/sys/devices/platform/kim/flow_cntrl

    但仍然失败。 我们将感谢您的任何帮助。

    谢谢、此致、
    瓦西姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦西姆
    您运行的是什么操作系统版本?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    我使用的是内核版本4.9和 Android 版本8

    谢谢、此致、
    瓦西姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦西姆
    我们尚未将我们的解决方案移植到 Android 8。 您需要在结束时对其进行调试

    谢谢
    Saurabh