This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:XC3100HZ 支持它的最新 SDK 版本。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/735537/cc3100-xc3100hz-last-sdk-release-supporting-it

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

1.我想知道支持 XC3100HZ 预量产芯片的 CC3100 SDK 的最后一个版本是 SDK v.1.1.0吗?

2.我想知道我是否可以安装更多版本的 CC3100 SDK、以便我可以支持1.1.0版本的 XC3100HZ 和1.3.0版本的 CC3100。

3.是否可以部分"更新"CC3100 SDK v.1.1.0以支持 v.1.3.0中实现的 MQTT?

如果我无法在同一台 PC 上安装这两个版本、我想使用几个 VirtualBox VM 来管理这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    1.预量产芯片版本只有在推出适合生产的器件之前才得到支持。
    2.您可以安装 SDK 的多个实例。
    由于 MQTT 在主机端受支持、因此应该可以实现、并且可能只需要具有 API 的基本 NWP 服务(TCP 套接字)、这些 API 在发布之间没有发生显著变化。 但是、我们无法支持此类移植。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kobi。

    我是否需要注意能够使用 SDK 的不同区别?

    我的意思是、我需要支持一些预生产板和产品板。

    实际上、我正在专用 VirtualBox VM 中安装 CCS v. 8和 uniflash。 之后、我可以很好地安装在同一个 VM 上使用 CC3100/3200/3120/3220所需的一切。

    现场安装预生产芯片时、我没有太多板、但正如您所想象的、我必须支持它们。

    MQTT:没问题、我可以管理端口。 我看到它解决了一对对应用有用的问题。

    此致、

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、

    是的、正确、预量产器件支持的最新 SDK 版本为1.1.0。 不应在现场使用预制器件、原因受安全威胁(容易受到 Krak 攻击)的影响。

    但通常、您不应期望在同时使用两个 SDK 版本时出现任何问题。 在构建项目期间、您只应关注正确的链接路径。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、完美、谢谢 Jan