This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:SPI 闪存引脚

Guru**** 2560580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/735020/cc3220-spi-flash-pins

器件型号:CC3220

您好!

在我的设计中、CC3220SF 用作 SOC I 仅使用内部 闪存作为程序存储器、不使用外部 SPI 闪存、  

因此、我的怀疑是这样  

  • 是否可以将 SPI 闪存引脚用于其他用途(作为 GPIO)?  

请尽快澄清我的疑问。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的设计不正确。 对于包括 CC32xxSF 在内的所有 CC32xx/CC31xx 器件、必须使用外部闪存。 CC3220SF 器件在没有 sFlash 的情况下不能使用。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 CC3220SF 中、如果内部闪存足以满足代码要求、我的疑问是这样

    1.是否可以在没有外部 S-Flash 的情况下运行 SOC?
    2.如果可能的话、我可以将 S-Flash 引脚用于其他用途吗?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3220SF 芯片必须具有外部闪存。

    1月