This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LAUNCHCC3220MODASF:如何在 TCP 客户端上创建多线程接收和发送

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734986/linux-launchcc3220modasf-how-create-multithread-receive-and-send-on-tcp-clients

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:Linux

您好、Jan、

我能否询问 如何在 TCP 客户端上创建多线程接收和发送?

在示例中、network_terminal 未看到有关此内容的讨论?

谢谢

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:

    network_terminal 示例仅显示如何一次连接到一个客户端。 CC3220 SDK 中没有允许多个并发客户端的 TCP 服务器示例。 但是、由于 CC3220 SDK 使用 BSD (UNIX 型)套接字、因此在线提供了大量示例、您可以查看并进行调整。

    例如,以下示例实现了一个 TCP 服务器,该服务器可以通过多线程处理多个客户端:
    www.binarytides.com/.../

    如果要减少生成的线程数,也可以使用 sl_select()来监视多个 TCP 套接字。

    请告诉我、您是否需要有关此问题的更多说明或帮助。

    此致、
    Michael