This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:在配置期间设置 AP 名称

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734880/cc3220-set-ap-name-during-provisioning

器件型号:CC3220

您好!

当器件 等待在 cloud_ota 示例中进行配置时、我需要设置自定义器件 AP 名称。

下面作为独立代码的代码应该能够完成工作、但我不确定将其准确地放在示例中的哪个位置。 你能提供建议吗?

const char * onchip_page ="custom_name.net";

status = sl_Start (0、0、0);
status = sl_WlanSetMode (Role_AP);
status = sl_NetAppSet (sl_NetApp_DEVICE_ID、sl_NetApp_DEVICE_domain、strlen (onchip_page)、(_u8 *) onchip_page);
status = sl_Stop (200);
状态= sl_Start (0、0、0);

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您可以在执行 sl_start()后运行该代码。 查看 cloud_ota 示例,我个人会将其放入 cloud_ota.c 的 InitSimplelink()中 具体而言,我会把它放在该函数中的第一个 sl_start()调用之后。 InitSimplelink()应在 init 之后以及需要重新启动 NWP 时立即运行。 这可确保您的 CC3220将显示所需的域名。

    如果您需要进一步的澄清或帮助、请告诉我。

    此致、
    Michael