This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WiLink 8驱动程序+ WL1835 + Freescale IMX6蓝牙初始化问题。

Guru**** 2547560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734383/wl1835mod-wilink-8-drivers-wl1835-freescale-imx6-bluetooth-initialization-issues

器件型号:WL1835MOD

您好!

如何解决 linux4.9和 android8的 BT 初始化问题。 我使用的是 imx6qp、我遇到了 bt_en 引脚配置问题、st_register 出现故障。 在 st_register 中、我们需要注意哪些事项才能获得成功。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦西姆
    如 Thread: e2e.ti.com/.../2494751中所述 ,我们尚未将 BT 共享传输移植到 Android 8。 您可以参考引用的主题中的第三方示例。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的回复。

    我尝试通过上面提到的第三方链接进行操作、但无法解决问题。

    如果大家可以指出移植的总体要求、那将非常有帮助。

    谢谢、此致、
    瓦西姆