This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:UniFlash 和 CC3220SF

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734295/uniflash-uniflash-and-cc3220sf

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

UniFlash:4.4.0.2009

CC3220SF

我尝试使用 UniFlash 将固件加载到 CC3220SF。

我尝试加载由编译演示项目生成的.bin 文件、这会导致内存映射错误

我已经尝试按照此处的说明加载 OOB 项目:  第10页、但说明似乎过时了、因为它要求我按"管理项目"按钮并上载 zip 文件。 该按钮看起来不存在、上传 zip 文件似乎会使其混淆、此外、在我构建项目时未生成 bin 文件。

我不确定如何继续。 请提供建议。

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    有关 CC3220入门的最新教程、请访问:
    dev.ti.com/.../

    这将引导您了解如何加载 OOB 项目、以及如何使用 OOB 示例运行一些简单的任务。 请尝试执行这些指令。 请告诉我您对该指南有什么问题、或者您是否需要其他帮助。


    此致、
    Michael