This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220入门。

Guru**** 2811605 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734110/ccs-cc3220sf-launchxl-getting-started-with-cc3220

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 TI。 我想开始使用 CC3220、因为我计划在 SSL/TLS 中使用 MQTT。 我已经为同一个订购了一个降级套件。  

请任何人指导我如何继续编程。

感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问产品页面 www.ti.com/.../CC3220SF-LAUNCHXL
    然后转到"技术文档"部分、即可找到开始所需的所有内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了 Tom 提到的资源外、还可以查看 SimpleLink Academy 培训模块:
    dev.ti.com/.../
    对于 MQTT、还有特定模块、用于查看 MQTT 示例以及如何使用 MQTT 将 CC3220连接到云:
    dev.ti.com/.../

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朋友们、您好!

    我已获得 CC3220SF-LaunchXL 开发套件。

    任何人能告诉我通过终端向 CC3220发送 AT 命令的过程是什么?

    我是否需要电路板的驱动程序软件、如果是、请共享链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SIMPLELINK-CC3220-SDK 的用途是什么:
    SimpleLinkTmWi-FiRegisteredCC3220软件开发套件(SDK)。 我为什么需要它?
    我下载并安装了上述软件、但安装后看不到。 请任何人指导我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请转到入门指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享链接 Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swru534a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swru473a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Tom 的关注、您确实非常乐于助人。 让我浏览一下链接、然后返回给您。