This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:请求查看原理图

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/733091/cc3220moda-request-of-reviewing-schematics

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: CC3220MOD

你(们)好

您能否查看客户的 CC3220MODA 原理图?

如果您能看到任何问题、请提供反馈。

e2e.ti.com/.../CC3220MODA_5F00_sch.xlsx

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nA na78、

    下次申请原理图审阅之前、请在此处使用设计检查清单 :processors.wiki.ti.com/.../CC3120_&_CC3220_Hardware_Design_Review

    CC3220MODA LaunchPad 的设计文件也可用作参考、以验证设计的发动机区域是否正确: www.ti.com/.../swrc342

    以下是我的反馈:

    1) 1) PIN21、JTAG_TCK、需要一个100k 下拉电阻器。 这对于模块正常工作至关重要。

    2) 2)要将 SOP 配置为 UARTLOAD_FUNCTIONAL_4WJ、必须下拉 SOP0、以便 SOP[2:0]= 010

    3) 3)确保引脚46和47以100k 的电压上拉至 VBAT 以进行 UART 闪存。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Seong
    感谢您的支持。

    我会将您的建议反映到原理图中。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nA na78、

    抱歉-我更深入地了解了这一点、但对于模块、JTAG_TCK 引脚上已经有一个内部100k 下拉电阻。 在外部额外增加100k 接地将产生较弱的下拉电阻、并且仍然可以工作、但这不是必需的。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Seong

    感谢您提供更多信息。
    但我在数据表中看不到有关 JTAG_TCK 引脚上有100k PD 的说明。

    而 CC3220MODA 原理图检查清单(swru462d)规定"在 JTAG_TCK (引脚#21)上添加100K 下拉电阻器"。

    因此、我认为需要在 JTAG_TCK 上添加100K 下拉电阻器。

    请再次确认吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查清单中的这些信息不正确、必须更新。

    这就是为什么 CC3220MOD EVM 仅针对 JTAG_CLK PIN2 - R106的100k 下拉电阻进行设计的原因

    BR、