This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:需要 FreeRTOS 示例

Guru**** 2551140 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/734209/cc3100-freertos-examples-needed

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3120

大家好、团队、

我的客户正在开发基于 CC3100器件+ Cortex M3的项目。 此项目将在 FreeRTOS 上运行。 我找不到在 FreeRTOS 上运行的 CC3100应用程序的任何示例、但我记得过去看到过这种类型的应用程序。

您能否提供在 FreeRTOS 上运行的 CC3100示例? 如果它在 MSP432上运行、则会更好。

提前感谢您。

劳尔·马托斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Raul、

    CC3100 SDK 中的 MQTT_CLIENT 示例使用 FreeRTOS、因此您可以将其作为运行 FreeRTOS 的 MCU 与 CC3100交互的参考。 但是、该示例中使用的 MCU 是 MSP430、而不是 MSP432。

    对于 MSP432、我们没有发布任何与 CC3100配合使用的示例。 但是、我们确实有 MSP432与 CC3120协同工作的示例、CC3120是 CC3100的更新版本。 这些示例确实使用 FreeRTOS、可在 SimpleLink Wi-Fi 插件中找到:
    www.ti.com/.../simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin

    如果您需要有关此主题的更多信息或有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael