This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MOD:CC3220MOD

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/733050/ccs-cc3220mod-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

我在 CC3220SF 评估板上工作。

我能够处理基本示例。

现在正在使用串行 Wifi。

我想在运行时将 Wifi 的角色从接入点模式切换到工作站或 vicevsa。

我能够获得 AT 命令(AT+WlanSetMode)以在模块启动期间更改模式、但在运行时不更改模式。

那么、我如何在运行时更改 Wifi 的角色呢?

请尽快提供解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suvega、您好!

    在运行期间更改 CC3220的运行模式绝对是可能的。
    具体而言、在 serial_wifi 示例中、我已通过按顺序运行以下命令来测试了这一点:
    1. AT+wlanconnect 连接到我的路由器(在 STA 模式下)
    2. AT+wlansetmode 将工作模式设置为 AP
    3. AT+STOP,然后 AT+START 重新启动 NWP 进入 AP 模式

    然后、您应该会看到 CC3220从自身获取 IP 地址、然后开始广播 SSID 作为 AP。
    AP/STA 模式设置在器件复位期间保持不变、但确实需要重新启动才能更改模式。 CC3220 NWP 编程人员指南中对此进行了说明:
    www.ti.com/.../swru455e.pdf

    如果您仍在更改操作模式时遇到问题、或者您对此主题有其他疑问、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您... 我将验证并返回...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它能正常工作谢谢您