This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:Uniflash 刷写错误

Guru**** 2549960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/733417/cc3220s-launchxl-uniflash-flashing-error

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SCC3220SF

尊敬的 TI:

使用 Uniflash

我正在对器件中的二进制映像进行编程、99%的时候会产生错误  

操作失败:FS_programming 错误:RET:-10301、EX_ERR:2595 - FS_FILE_UNVALID_FILE_SIZE

跳线设置检查正常、检测到器件、因此电缆和电源正常。 创建的二进制文件已在早期编程、之后未更改。 只需加载不同的应用二进制文件即可。  

我有两个器件、在这两个器件上显示相同的错误。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khodidas、

    如果 NWP 由于某种原因无法确定它能够创建的文件的最大大小、则该特定错误看起来就像从网络处理器返回的。 就好像闪存格式不正确一样。 但是、Uniflash 在编程前始终会执行闪存格式。

    由于您提到您以前能够使用不同的二进制文件对 CC3220进行编程、因此旧二进制文件和新二进制文件之间有何差异? 您是否确认了这两个二进制文件都用于 CC3220S、而不是用于 CC3220SF?

    编辑:您还可以在此处查看一些调试信息:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/732447

    特别是、您是否有过大的文件?


    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持
    最后、我已经尝试了另一台 PC 的相同功能。 运行、因此这是我的 PC 问题。