This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA76P:蓝牙

Guru**** 2533710 points
Other Parts Discussed in Thread: PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/732190/linux-dra76p-bluetooth

器件型号:DRA76P
主题中讨论的其他器件:PCF8575

工具/软件:Linux

您好!

我们在 Jacinto6 Plus 电路板上使用 Wilink1835 COM8芯 片、我们需要为蓝牙启用 uart3、但 Uart3用于引导日志。 我们如何为蓝牙启用 uart3?

我们 已与 Bluetopia 栈集成并设置"GPIO=132"(蓝牙使能引脚)和 baud _rate = 3000000,但在如 TI wiki 中所述初始化 Bluetopia 栈时,观察到以下错误。

SPPM>SetDevicePower 1.

Echo 132 >/sys/class/gpio/export
sh:第0行:echo:write error:device or resource busy
回显>/sys/class/gpio/gpio132/direction
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio132/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio132/value
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio132/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio132/value
BT COMM 端口(/dev/ttyO2):-5
DEVM_PowerOnDevice()故障:-14,未知错误。
功能错误。

是否有人能帮助我们了解导致此错误的原因。

谢谢、

Deepthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保使用所使用的 UART 的 pinmux 正确更新了 DTB 文件。 是定制板还是 EVM?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢你的答复。

    它是 Jacinto6 Plus EVM。  通过 DTB、我了解到 UART3已启用引导控制台、如何将其用于蓝牙启用?

    谢谢、

    Deepthi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查原理图以查找连接到 COM8用于 BT 的 UART。 我不清楚。 您是说 UART3也用于控制台吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    我们检查 J6+的 schametic、根据这一点、 BT_UART 连接到 uart3、uart3处于活动状态、我们获得了与之相对应的用户空间节点 ttyS2、也通过 GPIO 引脚132 (GPIO5_4)启用了 bt、并设置多路复用器路由使用扩展 GPIO (480+16)、即 pcf8575中的 p16连接到 bt UART。
    我们设置:-
    P15 = 1;
    P16 = 0;
    在这里、我们将 Wl1835com8b 模块用于蓝牙和 WiFi、该模块连接器类似于 J6+中的 com8q 连接器。 因此、WiFi 工作正常、但蓝牙不工作。 您能告诉我需要为蓝牙配置任何蓝牙驱动程序、还是我们只需要提供一些 DTS 信息。 以及应如何以及应该为此蓝牙加载哪些固件。

    请告诉我们 Wl1835com8b 的蓝牙驱动程序、固件和正确配置、以使其正常工作。

    谢谢、此致
    Deepthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Deepti、

    我尚未尝试使用 Jacinto6 Plus 电路板的 COM8Q。 我将检查一下、是否有一个板在这里尝试...
    无论如何、我建议使用以下方法-以确保引脚多路复用器和接线连接正常。 您可以使用示波器检查 BT/HCI UART 线路和 GPIO、也可以使用此线程中的"HCI_TEST"程序来验证与 BT 芯片的基本连接是否正常。 此测试程序仅用于测试主机和 BT 控制器之间的基本连接。

    e2e.ti.com/.../2600662

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Deepti、

    我们没有听到您的声音。 是否已解决? 我现在要结束了... 如果需要、请重新打开。

    谢谢