This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:在两个频段中运行以进行合规性测试

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/733195/wl1807mod-running-in-both-bands-for-compliance-testing

器件型号:WL1807MOD

是否可以 同时运行2.4GHz 和5.0GHz 频段进行抗扰性合规性测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barrett、
    对于合规性排放测试、您可以在指定的频带/通道上运行 wl8。 对于此类测试、您不能同时在2个频带/通道上运行

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Saurabh!