This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:将两个应用包作为固件

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/731980/cc3220-packet-two-applications-as-a-firmware

器件型号:CC3220

您好 Jan:

   原始帖子似乎无法访问。

  引导加载程序:

FW-A:

  

FW-B (工厂测试):

  另一个问题是、如果我在根文件系统中打包一个'bootmode.bin'文件、引导加载程序将尝试搜索该文件、如果发现引导加载程序将加载 FW-B (工厂测试)。 工厂测试完成后、FW-B 将删除"bootmode.bin"  如果系统恢复到原始状态、是否会恢复此文件?

Jon

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    请参阅在最初的一个主题中的可能答案。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    我假设您已经解决了您的问题、因为您尚未回复 Jan 的帖子。 如果没有、请随时在此主题上发帖或打开有关问题的新主题。

    此致、
    Michael