请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220SF、 CC3220S
工具/软件:TI-RTOS
您好:
我有一个 CC3220项目(内置在 CCS 版本8中)、该项目配置为与 FreeRTOS 一起运行。
为此、我在工作区中有一个包含 FreeRTOS 内核的单独项目(注意:为了在调试中运行该项目、我需要打开并启用 FreeRTOS 内核项目)。
当我构建项目并在调试会话中运行时、它会按预期运行。
我想创建一个.sli 版本、以便通过 uniflash 刷写项目来刷写硬件。
在执行完构建 uniflash 项目的步骤后、对闪存进行编程后、程序似乎不执行任何操作(程序只需刷写 LED 并将消息打印到终端程序)。
问题1. 除了从主工程中添加.bin 文件外、我还需要包含 FreeRTOS 内核中的任何其他内容以允许程序独立运行吗?
问题2. Uniflash 中是否有单独的说明或步骤?
问题3. 或者、我是否缺少需要将 FreeRTOS 内核折叠到其中的主项目构建步骤? (请参阅随附的 CCS 设置图形)
问题2. Uniflash 中是否有单独的说明或步骤?
问题3. 或者、我是否缺少需要将 FreeRTOS 内核折叠到其中的主项目构建步骤? (请参阅随附的 CCS 设置图形)
提前感谢
Dave。。