This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:WL8网状驱动程序崩溃问题

Guru**** 2553700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/732004/linux-wl1835mod-wl8-mesh-driver-crash-issue

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好,香榭丽舍

请参阅随附的。

网状网络驱动器在此死亡:

--> PC 位于 mesh_get_low_signal_link+0x24/0x6c [mac80211]

请帮助解决。

谢谢。

br Rioe2e.ti.com/.../20180925_5F00_2.txt

操作帧:SA=40:BD:32:89:33:6B Category=15 [413.263269]内部错误:Oops:17 [#1] ARM
[413.271992]链接模块:wlcore_SDIO (O) wl18xx (O) wlcore (O) mac80211 (O) cfg80211 (O) compat (O) tun GobiNet (O) TOP_8250 xr (O)
[413.284358] CPU:0 PID:1103 Comm:wpa_supplicant 被污染:G O 3.14.26-svn1801 #14
[413.293220]任务:d9c0cac0 ti:d709e000 task.ti:d709e000
[413.299428] PC 处于 mesh_get_low_signal_link+0x24/0x6c [mac80211]
[413.306067] LR 位于 ieee80211_get_low_signal_mesh+0x10/0x34 [mac80211]
[413.313011]电脑:[ ] LR:[ ] PSR:200f0013
[413.313011] sp:d709fca8 IP:dcb44fb0 FP:00000000
[413.325053] R10:dcb44000 R9:d71c9050 R8:d716e4e8
[413.330526] r7:d709fcf4 r6:dcb44160 r5:d716e000 r4:d709fcc2
[413.337359] r3:de0c4800 r2:00000000 r1:00000003 r0:dcb57800
[413.344194]标志:nzCv 模式 SVC_32 ISA ARM 段用户上 FIQ 上的 IRQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、请提供 Linux 和 WiLink 固件、正在使用的构建工具版本。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 版本:3.14.26-g07d13c6

    WiFi 固件:固件版本:版本8.9.0.0.75

    对于 NULL 指针问题、我们发现它也发生在 AM335x EVM 板上。 有关详细信息、请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../aw5900_5F00_evm_5F00_err2_2D00_1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 AM335x EVM 中的 WIFI 固件是旧版本、我们尝试将其更新为8.9.0.0.79并再次进行测试。

    Linux 版本:3.14.26-g07d13c6

    WiFi 固件:固件版本:版本8.9.0.0.79

    对于 FW 8.9.0.0.79、NULL 指针问题仍然存在。

    附加的文件是完整的日志消息。

    e2e.ti.com/.../7245.aw5900_5F00_evm_5F00_err3.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否可以确认您正在使用来自 ti git 的 WPA 请求程序? 您能告诉我们版本号吗?
    请升级到最新的 R8.7_SP3

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 软件来自该网站、该网站上的 Linux 内核版本与我们的版本接近。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    除了 WiFi 固件(从版本8.9.0.0.75更新到版本8.9.0.0.79)之外、我们不会修改软件的任何实用程序和固件。

    对于这个 NULL 指针问题、它在我们的电路板的开头部分。

    我们板的版本已更新为 R8.7_SP3。

    您可以看到下面的 wpa_supplicant 版本。

    ----------------------------------------------------------------

    # wpa_supplicant --version
    wpa_supplicant:无效选项--'-'
    wpa_supplicant v2.6-devel-R8.7_SP3

    版权所有(c) 2003-2016、Jouni Malinen 和贡献者

    本软件可根据 BSD 许可条款分发。
    有关更多详细信息,请参见 README。

    ----------------------------------------------------------------

    日志消息是随附的文件,由 RIO 附加。

    您可以在 上面找到电路板的日志消息(文件:20180925_2.txt)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香榭丽舍

    此问题也可在 Sitara+WL8 EVM 上重现。

    以附件和下面的形式进行记录。

    [3488.221789]无法在虚拟地址00000045处处理内核 NULL 指针解除引用

    [3488.230340] PgD = dc1d4000

    [3488.233168][00000045]* PgD=9dbbc831、* Pte=00000000、* Ppte=00000000

    [3488.239750]内部错误:Oops:17 [#1] ARM

    [3488.244298]链接模块:wl18xx (O) wlcore (O) mac80211 (O) cfg80211 (O) wlcore_SDIO (O) co                                                                                   mpat (O)

    [3488.253794] CPU:0 PID:1657 Comm:wpa_supplicant 被污染:G          O 3.14.26-g07d13c6-di                                                                                   rty #2

    [3488.263150]任务:dc26e000 ti:dc240000 task.ti:dc240000

    [3488.269243] PC 处于 mesh_get_low_signal_link+0x30/0x78 [mac80211]状态

    [3488.275866] LR 位于 ieee80211_get_low_signal_mesh+0x18/0x3c [mac80211]

    [3488.282777] PC:[ ]   LR:[ ]   PSR:200f0013

    [3488.282777] sp:dc241c10 IP:dc1c4f90 FP:dc241c24

    [3488.294762] R10:00000000 R9:ddd2a550 R8:bf03dd90

    [3488.300216] r7:dc30e488 r6:dc1c4000 r5:dc30e000 r4:dc241c4a

    [3488.307029] r3:dc2f1000 r2:00000000 r1:00000003 r0:dc22e800

    [3488.313847]标志:   模式 SVC_32 ISA ARM 段用户上 FIQ 上的 nzCv IRQ

    [3488.321296]控制:10c5387d 表:9c1d4019 DAC:00000015

    [3488.327295]处理 wpa_supplicant (pid:1657、栈限制= 0xdc240238)

    [3488.334291]栈:(0xdc241c10至0xdc242000)e2e.ti.com/.../7043.aw5900_5F00_evm_5F00_err3.txt

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您说您正在运行 R8.7_SP3版本,但根据日志,它是 SP2

    " 11.587913] wlcore:驱动程序版本:R8.7_SP2"

    是否可以确认版本? 只需确保我们位于同一页。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NULL 指针问题在2个平台上发生、其中一个平台在 AM335x EVM 上、版本为 R8.7_SP2。

    另一个版本位于我们的开发板上、该版本已更新为 R8.7_SP3。

    以下内容是我们板的所有日志消息。 一个是启动消息、另一个是 NULL 指针错误消息。

    e2e.ti.com/.../our_5F00_devlopment_5F00_board_5F00_bootup_5F00_message.txt

    e2e.ti.com/.../7356.20180925_5F00_2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jove:
    您是否修改了驱动程序? 我看到版本中附加了"重要"标签

    "lcore:驱动程序版本:R8.7_SP3-脏 污"

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我们没有修改驱动程序。

    如果驱动程序错误、您能否将正确补丁的网站发送给我们?

    您以前是否曾发现此 NULL 指针问题?

    BR、

    Jove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jove、
    我不知道这个 NULL 指针问题。 WiLink8驱动程序可使用构建实用程序更新: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts 标记 R8.7_SP3


    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh、

    好的、我们将 更新构建实用程序并 对其进行测试以解决 问题。

    谢谢。

    Jove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh、

    更新构建实用程序后、R8.7_SP3之后没有脏字符串。
    经过一段时间的测试后、我们还发现了 NULL 指针问题。

    以下是完整的日志消息。

    e2e.ti.com/.../null_5F00_point_5F00_SP3.txt


    Jove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jove、
    您能否解释一下您的用例-我看到 r 个角色在器件 AP 和网状网络上运行。 它们是否在同一信道上? 您如何重现此问题以及需要多长时间?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh、

    是的、它位于器件 AP 和网状网络上。 它们位于同一个通道上。

    以下(atted 文件) 是我们 的测试方案、AW5900是我们的开发器件、其上有 wl18xx 模块。

    对于此 测试方案、 我们需要4个 AW5900器件(1个主 AP 模式和3个仅网状网络模式)和2台 PC、如下所示。
    4个圆圈表示每个 AW5900的 WIFI 范围。 因此、AW5900_1无法直接连接到 AW5900_4、它们需要通过 AW5900_2或 AW5900_3相互连接。

    对于这种情况、 以下是 AW5900器件的初始状态。

    AW5900_1 :请勿连接天线。  打开设备 AP 和网状网络(主 AP 模式)。

    AW5900_2 :连接天线。 仅打开网格(仅网格模式)。

    AW5900_3 :连接天线。 仅打开网格(仅网格模式)。

    AW5900_4:请勿连接天线。 仅打开网格(仅网格模式)。

    首先、 为 AW5900_1加电。 然后、打开 AW5900_2、AW5900_3和 AW5900_4。

    目前、由于 AW5900_1具有 DHCP 服务器、因此 AW5900_2、AW5900_3和 AW5900_4以及2台 PC 将从 AW5900_1的 DHCP 服务器获取其 IP 地址。

    然后,从 PC1持续向 PC2发送大数据。

    此时、使用 wifi 命令"iw mesh0 mpath dump"检查 AW5900_1上的当前发送路径。

    如果 电流发送路径通过 AW5900_2、请移除 AW5900_2的天线 、并且由于 AW5900_2的功率信号较低、因此发送路径 将更改为 AW5900_3、反之亦然。

    重复更改发送路径约20次。  有时、您可能会在 AW5900_1上看到 NULL 指针问题。

    但有时、即使您在执行上述操作时也会将流程复制到很长的时间、但问题仍然没有发生。


     
    Jove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saurabh:

    我发现主线 Linux 具有一些新的网状网络补丁:

    例如:
    git.kernel.org/.../nl80211.c


    TI 可能需要使用 R8.7SP4来建立较新的内核? (R8.7SP3基于内核4.4 - 2017Q4)

    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、这是驱动程序崩溃(空指针)。

    驱动程序崩溃后、网状网络不会回来。

    BR RIO