This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD -高吞吐量测试报告

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/727668/wl1807mod-wl1807mod---high-throughput-test-report

器件型号:WL1807MOD

大家好、整个团队!

我的客户对 WL1807MOD WIFI 模块感兴趣、他需要以下信息。

WiFi 的一个特性是高吞吐量:20MHz 和40MHz SISO 为80Mbps (TCP)和100Mbps (UDP)、2.4GHz 为20MHz 2x2 MIMO

客户对所声明的特征有疑问。

请提供测试报告吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr、
    详细的测试结果仅在 NDA 下共享。 TI 在射频室中执行吞吐量测试。 吞吐量取决于多个因素、包括射频干扰、主机速度等 您可以在 SIS040或 MIMO 模式下实现数据表中提到的上述结果。 正如我提到的,吞吐量取决于多个因素,客户应在其平台上自行进行测试。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saurabh!

    感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Aleksandr、
    有关详细的 WiFi 吞吐量结果,请参阅:
    www.ti.com/.../swru423a.pdf -第9.1、9.2节

    谢谢
    Saurabh