This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:如何指定 BLE 应使用的电源矢量

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/727525/linux-wl1831mod-how-to-specify-which-power-vector-should-be-used-for-ble

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

您好!

我需要 WL1831以10dBm 进行 BLE 通信。

因此、我想指定一个应用于 BLE 通信的特定电源矢量、但找不到任何针对该矢量的 VS 命令(http://www.ti.com/lit/ug/swru442b/swru442b.pdf)

是否有方法读取 TPC 使用的用于 BLE 的瞬时功率矢量? 否则、很难使用 HCI_VS_DRPb_Tester_Con_TX 来测量射频功率、因为此命令将功率矢量索引作为参数。

一种粗略的方法可能是将所有 BLE 功率矢量设置为所需的射频功率、但我相信有一种巧妙的方法来实现这一点。

谢谢

Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    [引述 USER="Ankur Tyagi">是否有方法读取 TPC 使用的用于 BLE 的瞬时功率矢量? 否则、很难使用 HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 来测量射频功率、因为此命令将功率矢量索引作为参数。

    没有用于读取瞬时功率级别的命令/API、但请注意、WL18xx 在初始化时将始终使用默认功率级别(在 SWRU442中列出)。 因此、除非您的应用在初始化后明确更改任何功率级别、否则您可以参考这些默认值作为测试的参考。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的回答。

    如何设置用于 BLE 的特定功率矢量索引?

    作为权变措施、我使用 HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector 为所有 BLE 功率矢量设置相同的射频功率(10dBm)。

    是否有更好的方法来实现这一目标?

    谢谢

    Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur、

    [引用用户="Ankur Tyagi"]

    如何设置用于 BLE 的特定功率矢量索引?

    [/报价]

    与适当的功率矢量相比、该器件具有哪些优势?

    [引用用户="Ankur Tyagi"]

    作为权变措施、我使用 HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector 为所有 BLE 功率矢量设置相同的射频功率(10dBm)。

    是否有更好的方法来实现这一目标?

    [/报价]

    如果您需要在所有情况下以某种方式将 BLE 电源设置为相同的值、这就是实现该功能的方法。 我不能用任何其他方式来考虑。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Vihang

    Vihang 说:
    与适当的功率矢量相比,此优惠有哪些好处?

    我的理解是 WL18xx 模块将使用根据 TPC 算法在功率矢量中指定的任何功率级别值(0-7)。

    但我的要求是始终使用特定功率(10dBm)进行 BLE 通信。

    因此、我只能考虑两种可能的解决方案:

    1) 1)在功率矢量中指定要始终使用的特定功率级别值。

    2) 2)将功率矢量中的所有功率级别值设置为所需的值。

    如果我正确理解您的观点、则无法完成上述解决方案1。  

    因此,解决方案2是唯一的方法?

    谢谢

    Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ankur Tyagi"]

    如果我正确理解您的观点、则无法完成上述解决方案1。  

    因此,解决方案2是唯一的方法?

    [/报价]

    没错。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vihang