This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:FCC 和 CE 的杂散发射测试代码、如何启用连续传输模式并选择 b/g/n

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/724663/cc3100-spurious-emission-test-code-for-fcc-and-ce-how-to-enable-the-continuous-transmit-mode-and-select-the-b-g-n

器件型号:CC3100

你(们)好

我们在设计中使用 CC3100芯片组、请帮助我们提供的测试代码  

  1. 连续发送模式
  2. 连续接收模式
  3. 用于通道选择和 b/g/n 选择的 FCC 测试软件

我已经访问了以下链接、但仍然没有 CC3100的任何文档、

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_%26_CC3200_Certifications

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3120_%26_CC3220_Radio_Certifications

processors.wiki.ti.com/.../CC3100MOD_Production_Line_Guide

Rgds

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandra、

    对于射频测试、使用目标无线电工具-processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Radio_Tool

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们正在使用 CC3100芯片组测试我们的产品、我们将获得260Mhz 和470MHz 的辐射发射。

    我想知道无线 MCU 的工作频率是多少? 我可以在哪个文档中找到 Wifi MCU 的工作频率。

    Rgds

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandra、

    我无法提供在260和470MHz 频率下导致辐射发射的原因信息。 请等待 TI 方面的回复。

    同时在此提供频谱分析仪的测试结果。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jan、

    附加了该图。

    Rgds

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandra、

    您如何执行这些测试? 您是否正在使用无线电工具? 查看我们的测试报告、我没有看到这些频率下的杂散。 我建议查看我们的设计指南、并确保您关注所有内容、尤其是在直流/直流转换器区域。

    如果您发现布局有任何问题并需要澄清、请告诉我。

    此外、您能否描述测试设置? 您是否准确地计算了电缆和天线的增益和损耗? 您是否使用 EMUBOOST 和 PC 来运行该实验? PC 是否在屏蔽盒中?

    此致、
    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandra、

    您是否仍有此问题?

    VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    很抱歉、我的布局中的反馈似乎与直流/直流稳压器非常接近、并且软件团队将 SPI 时钟配置为45MHz。

    我认为我们需要按照 cc3100数据表中的规定将 SPI 时钟更改为24MHz 以下。 我们还需要进行最后一轮测试、不久将更新。

    Rgds

    Chandra