This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:在 Linux 上从 wl18x5迁移到 wl18x7

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728604/linux-wl1837mod-migrate-from-wl18x5-to-wl18x7-on-linux

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837WL1835

工具/软件:Linux

大家好、  

我们有 wl1835/wl1805 wifi 在定制的 Linux 版本上工作。 如果使用 wl1837/wl1807迁移到双频带 wifi、 是否有人以前对需要更改的内容有过经验?

我希望将不同的固件和配置加载到模块本身。 但我不希望在驾驶员区域进行过多工作。 是这样吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看.INI 和 wlconf 指南以配置双频段。
    www.ti.com/.../swru422a.pdf

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有此主题的更新?
    我们是否应该保持开放?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hari 的早期回答 Eyal 现在解决了我们的问题。 我已经标记为这样。 很抱歉迟到了。

    Hari、感谢您的回答。