This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:WIFI 芯片 WL1837MOD 的延迟是否过大?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728430/linux-am5728-is-the-delay-of-the-wifi-chip-wl1837mod-too-large

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:Linux

你(们)好

软件版本:PROCESSOR_SDK 4.3、硬件版本:AM5728-ES2.0、定制板

我现在可以识别 WiFi、也可以使用 WiFi、但为什么这个 WiFi 延迟特别大、我应该做什么来减少延迟并帮助我。

WiFi IP 地址如下所示:

使用 PC Ubuntu Ping 板、发现延迟特别大。

WiFi 原理图文件:

e2e.ti.com/.../wifi_5F00_wl1837.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试禁用节电:
    iw wlan0将 power_save 设置为 off

    可能不相关、但您能否检查内核是否配置了以下 TCP 拥塞设置:
    CONFIG_tcp_Cong_advanced=y
    CONFIG_DEFAULT_Rena=y
    CONFIG_DEFAULT_tcp_Cong="reno"

    过去、这已帮助客户使用最新内核、这些内核出现了 TCP 不稳定性能问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我手上有两块电路板、电路板 A 输入 iw wlan0 set power_save off 可以解决 wl1837芯片的网络延迟问题、电路板 B 无法解决。 我通过比较两个板级配置文件系统发现/lib/firmware 有所不同。 我认为这应该是 wl1837固件的问题。 您能告诉我 wl1837固件有什么吗? 应从何处下载 wl1837固件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请使用以下网址提供的最新 wl18xx 固件:
    git.ti.com/.../master

    目前为8.9.0.0.79版

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对此进行了任何更新? 我们是否应该保持开放?

    BR、
    Eyal