This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:在移动设备上配置传感器电压 cc3200stk

Guru**** 2463460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/729797/cc3200stk-wifimk-configure-the-senser-tage-cc3200stk-on-mobile

器件型号:CC3200STK-WIFIMK
主题中讨论的其他器件: CC3200STKCC2650STK

大家好,我在手机上配置我的传感器标签 cc3200stk-wiff imk 时遇到问题 。 如何激活和取消激活传感器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Khalid、

    请访问 ti.com/lit/pdf/SWRU509

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照第8页的说明操作、但相同的结果仍然无法配置 CC3200STK sensortag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Khalid、

    您能否详细说明哪个具体步骤不起作用、以及您看到发生了什么情况?

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Khalid、

    一段时间后、我没有听到您的反馈。 我将关闭此主题、因为我假设您已经解决了您的问题。 如果您需要任何进一步的帮助、您可以通过在下面发布回复来重新打开主题帖。 如果该主题已锁定、请通过选择"提出相关问题"选项打开新帖子。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     仍然没有进展、今天我与 AUT IT 团队会面以检查连接问题、可能是 AUT 无法识别此传感器的 MAC 地址。

    我将让你。 此外、我需要下载从传感器到笔记本电脑的数据、这是我的主要顾虑。 我还使用 CC2650STK 传感器标签  

    此致;

    Khalid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、AUT 的一名成员来到我的膝部、他要求您询问您使用什么端口跨越防火墙? 因为我需要在奥克兰理工大学连接该传感器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端口80用于从器件的内部 HTTP 服务器本地检索传感器数据。 将数据发送到 IBM quickstart 时、器件使用端口1883。

    最棒的
    本·M