This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:如何使 WL1807MOD 1 (WILINK8)在 AM4379上工作?

Guru**** 2427970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/732751/am4379-how-to-make-wl1807mod-1-wilink8-work-on-am4379

器件型号:AM4379

我选择 mmcsd2来连接到 wifi 芯片。 与 mmcsd0和 mmcsd1相比、mmcsd2的 EDMA 事件为1&2、但属于交叉开关映射。 似乎应该执行更多的配置来将其与直接映射事件不同。 但如何呢?

其次、我有 SD 卡和 eMMC 的驱动程序、它是否可以用于此类 WiFi?

从概念上讲、如果对该系统的直接帮助将更加感激、我将使用 QNX 7.0作为操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们无法在该论坛上解决 QNX 问题、因为我们不熟悉其中的内部信息。
    此论坛主要讨论 Linux 相关问题。
    您是否曾尝试将有关此平台的问题发布到 QNX?

    此致、
    Eyal