This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:HTTP GET 示例不起作用

Guru**** 2577335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/732827/cc3220s-launchxl-http-get-example-not-working

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

您好!

每次运行 HTTP GET 示例时、TeraTerm 都会显示以下错误。 我已为"SSID_NAME、 SECURITY_TYPE、 SECURITY_KEY "设置了正确的信息。 如何解决此问题?

发送 HTTP GET 请求至'http://www.example.com'

Error! 代码=-2050,desc =连接失败,错误代码:%d 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用最新 SDK 中的 HttpGet 示例。

    返回错误、因为您的器件不是 STA 模式。 SDK 版本2.10中的演示不会自动切换到 STA 模式。

    1月