This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:Linux 是否可用作 CC3220上的操作系统

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/732682/rtos-cc3220-can-linux-be-used-as-os-on-cc3220

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在寻找具有 WiFi 的 MCU、以便在小型物联网设备上运行语音识别软件。  我想使用 CC3220、想知道我是否可以在其上安装 Linux 版本作为操作系统、还是只能使用 TI-RTOS?  Linux 是我要使用的软件的一项要求。

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    CC3220包含在 Cortex-M4 MCU 中、因此您无法使用 Linux。 支持两个 RTOS - TI-RTOS 和 FreeRTOS。 理论上可以将 uClinux 与 CC3220结合使用、但这对您的仍不有用。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jan 的答复。 你确认了我的想法。
    查尔斯