This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:关闭 TCP/UDP 端口

Guru**** 2551410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/732730/cc3100-closing-tcp-udp-ports

器件型号:CC3100

是否有办法关闭所有端口,但主机应用程序希望轻松使用的端口除外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请关闭所有端口*
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    NWP 启动时、所有端口默认为 CLOSED。
    您需要手动打开套接字才能打开端口。 因此、无需在终端上执行任何操作来保持所有端口关闭。

    如果您需要进一步澄清或有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael