This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:天线认证

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/731986/wl1837mod-antenna-certification

器件型号:WL1837MOD

您好!

我有一位客户将在即将推出的产品中使用 WL1837MOD、但希望避免获得其产品认证。

他们在 这里查看了预先认证的天线列表、 但没有一个天线适合自己的设备。 是否有任何新天线已预先认证?

他们发现此天线:    

此天线是否可以通过任何方式使用现有认证?


谢谢、
Ryan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    查看天线数据表、我不认为此天线会有问题、但我们始终希望客户咨询其监管机构以确保没有问题。 WL1837MOD 已获得 FCC、IC、CE 和日本的认证。

    对于 FCC 和 IC、要使用列表中未列出的天线、必须满足3条规则:

    1) 1)天线必须是我们认证中列出的类型之一(例如、鞭状或 PCB……)
    2) 2)峰值增益必须小于或等于我们认证上的最大增益)
    3) 3)带外性能必须相似。

    项目3是灰色区域、我们始终建议客户与他们的测试机构核实。

    对于 CE、它类似于 FCC 和 IC、但由于其自声明通常不是问题。

    对于日本、确切的天线需要通过认证。 如果他们确实需要为日本添加天线、我们已经制定了相应的流程。

    对于 FCC 和 IC、如果认证机构确定必须执行一些附加测试(C2PC)、我们还提供了相应的流程、使其能够从我们的数据中受益并执行增量测试以最大限度地降低成本和时间。

    如果您确实需要上述流程、请访问 :www.ti.com/.../wl18xx-CERTIFICATION

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz