This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:Simplelink MCU CC3220MODASF

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/731042/launchcc3220modasf-simplelink-mcu-cc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我们希望 将 CC3220MODASF 用于我们的应用。 但是、我们面临空间限制。 是否可以省去 XDS110仿真器部件和 Tiva ARM MCU? 我们可以提供用于外部调试的 JTAG 连接器。 请说明我们的预期方法的可行性。

如果 CC3220MODASF 的1MB 内部闪存满足我们的应用要求、是否需要外部闪存? 如果没有必要、我们可以从设计中消除外部闪存、以满足我们的大小限制。 此外、请提供有关此设计方面的建议。

此致、

Ambar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ambar:

    XDS110仿真器(TM4C129)不会成为最终设计的一部分。 您可以使用小型连接器或焊盘连接外部仿真器以进行开发。 作为仿真器,您可以使用 LaunchPad 中的 XDS110,也可以单独购买( www.ti.com/.../TMDSEMU110-U )。 但最好是从 LaunchPad 中使用它。

    -如果您选择模块(CC3220MODASF)、大小为4MB 的 sFlash 存储器已集成到模块中。 您无法将外部 sFlash 连接到模块。
    -如果您选择采用 QFN 封装的 CC3220SF、则需要将外部闪存连接到它。 如果没有外部闪存、CC3220SF 芯片将无法工作。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回答。 我们为我们的设计选择了模块(CC3220MODSF)。 我们想知道 XDS110仿真器是否与 SimpleLink SDK 兼容?

    -Ambar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ambar:

    是的、XDS110是兼容的、并受到 CCS 和 CC3220 SDK 的全面支持。

    我建议您先购买( www.ti.com/.../CC3220SF-LAUNCHXL ),开始开发/探索 CC3220器件。 您可以在开始开发时不会因电路板设计的潜在设计问题而干扰您。 在后续阶段、您可以使用来自 LP 的 XDS110来调试您自己的电路板。

    1月