This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:休眠模式电流

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/732130/cc3220-hibernate-mode-current

器件型号:CC3220

您好!
对于为 CC3220SF 提供3.3V 输入的情况、

  1. 是否可以同时在休眠模式下运行 MCU、在禁用模式下运行 NWP?
  2. 如果可能、电源的电流消耗将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhu、您好!

    1.是的,这是可能的。
    2. MCU 休眠模式的电流消耗为4.5uA。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。