This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MODBOOST:是否可以使用 CC3100获取 GPS 时间?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/732407/cc3100modboost-is-it-possible-to-get-gps-time-using-cc3100

器件型号:CC3100MODBOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100

你(们)好。

我想知道是否可以获得 GPS 时间并通过某种方式使用 CC3100将其传输到我的微控制器 F28379D?

提前感谢您的帮助、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    CC3100没有任何 GPS 功能。 如果您想从 CC3100获得时间、最好使用 SNTP。 有关如何使用 SNTP 的示例、请参阅 SDK 的 get_time 示例。

    此致、
    Michael