This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:5G Simplelink WIFI

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/732093/cc3120-5g-simplelink-wifi

器件型号:CC3120
Thread 中讨论的其他器件: WL1807MOD

您好!

您是否已为 simplelink wifi 网络处理器(例如 CC3120)制定5G 计划? 我的客户很感兴趣。

请向我发送一封包含相关信息的电子邮件。

谢谢。

/Xiaodong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaodong、

    目前尚不提供支持5GHz 的 CC32xx 和 CC31xx 器件。 如果您需要2.4 + 5GHz 支持、可以使用 WiLink 器件(例如 WL1807MOD)。

    您可以从 TI 代表那里获得更多信息。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaodong、

    目前、SimpleLink Wi-Fi 平台上没有5GHz 支持。 我们无法评论我们的发展蓝图、也无法评论未来器件中可能存在或不存在的任何功能。

    如需更多信息、请联系您所在地区的 TI 现场销售办事处。

    此致、
    Michael