This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:WiFi 物理层校准信息

Guru**** 2577335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/732352/cc3220-wifi-physical-layer-calibration-info

器件型号:CC3220

您好、团队 WiFi、

WRT CC3220校准.. 根据网络处理器编程人员指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru455e/swru455e 第8节“校准”)。 这是对“WiFi 物理层”的校准。  

您能否提供有关实际校准内容的更多信息/详细信息?

是否有一个寄存器(可用于应用程序/用户代码)或其他形式的应用程序通知、说明最近已完成或完成校准?

校准期间.. 器件运行是否会中断?

如果校准失败(出于任何原因)、器件是否会继续运行?

如果在一次性初始校准后暂停校准或根本不运行校准、系统是否会持续降级并最终无法使用?  或者、未校准的系统仍会通过 WiFi 成功通信。 不具有"最佳射频性能"?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Merril、

    校准期间会调整各种 PHY 特性、例如某些接收器特性、输出功率等。 由于此校准是在没有应用程序干预的情况下在 PHY 层上执行的、因此不会向应用程序指示或通知校准正在进行或最近已完成。

    在校准期间、您将暂时无法使用对讲机、但这对应用程序都是透明的。 这是因为到 NWP 的所有命令和操作都由主机驱动程序缓冲并同步、因此即使存在一些瞬时中断、排队到 NWP 的操作也会在之后继续、而不会出现错误。

    如果在首次启动时执行一次性校准后未执行校准、则 CC3220仍应能够通过 Wi-Fi 进行通信、但射频性能较差。 校准不应直接失败、除非系统存在其他严重问题。 在这种情况下,您会在 sl_start()时返回 sl_error_CALIB_FAIL,因为器件将无法保证其在规范范围内运行。

    此致、
    Michael