请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
您好、团队 WiFi、
WRT CC3220校准.. 根据网络处理器编程人员指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru455e/swru455e 第8节“校准”)。 这是对“WiFi 物理层”的校准。
您能否提供有关实际校准内容的更多信息/详细信息?
是否有一个寄存器(可用于应用程序/用户代码)或其他形式的应用程序通知、说明最近已完成或完成校准?
校准期间.. 器件运行是否会中断?
如果校准失败(出于任何原因)、器件是否会继续运行?
如果在一次性初始校准后暂停校准或根本不运行校准、系统是否会持续降级并最终无法使用? 或者、未校准的系统仍会通过 WiFi 成功通信。 不具有"最佳射频性能"?
谢谢、Merril