This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:我从 CC3220S 获得的 RSSI 的范围是多少?

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/726259/cc3220s-launchxl-what-is-the-range-of-rssi-i-get-from-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

连接 AP 时、我使用 API sl_WlanRxStatGet 获取 RSSI。

我从堆栈 AvarageMgMntRssi 获得的 RSSI 的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、XiaozhongZhang、

    AvarageMgMntRssi 报告16位有符号整数中以 dBm 为单位的平均 RX 灵敏度。 有关无线电敏感度的详细信息、请参阅数据表(www.ti.com/.../cc3220.pdf)中的 WLAN 接收器特性表。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sarah:

      我在4.10 WLAN Receiver Characteristics 中找到您提供的 pdf 中的描述。 它仅显示典型 dBm、例如 1 DSSS–96.0和2 DSSS–94.0、我想要 RSSI 的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么有人回答我说"TI 认为已经解决"? 我认为这一问题没有得到解决!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XiaozhongZhang、

    典型值表示器件的低 RSSI 阈值。 如果使用任何较低的 dBm、您将无法可靠地接收数据包(例如、在1 DSSS 时、-96dBm 将远低于本底噪声)。 您应该会看到更高的值。 最小值和最大值与此处的典型值无关。 对于平均 RSSI 值的用途、您会看到典型值。

    原始海报(您)的每个建议回复上都有按钮、允许您接受或拒绝回答。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah:
    那么、我还有另一个问题。 如何获取 CC3220S 与 AP 讨论的当前速度(Mbps)? 使用哪个 API?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、XiaozhongZhang、

    我们的 API 均未报告该信息。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作模式是怎样的? 是否也不知道 B/g/n?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、XiaozhongZhang、

    否、网络处理器不报告您使用的技术。

    您的应用程序是否正在尝试确定要使用的范围内的最佳 AP? sl_NetAppPing ()返回包含循环次数的 ping 报告。 它与吞吐量不同、但可以用作比较响应的估计值。

    此致、
    Sarah