This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100上的 AP 丢失、无法获取断开连接事件

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/731885/cc3100-ap-drops-and-do-not-get-disconnect-event-on-cc3100

器件型号:CC3100

大家好、我正在 STA 模式下工作、可以毫无问题地连接到 AP。 但是、如果我只拔下 AP、CC3100上不会接收到任何断开事件、从应用的角度来看、我仍然保持连接状态、没有任何问题。 这是已知问题吗? 或者、我是否需要配置某个设备、或者是否有定期查询的方法来查看 AP 是否仍在运行?

谢谢!

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的错误。 我实际上收到了事件、但处理不当!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    只要与 AP 的连接丢失、CC3100肯定会在 WLAN 事件处理程序中收到异步事件、指示连接已丢失。

    CC3100首次连接到 AP 时是否会发生异步事件? 您应该会获得连接到 AP 事件以及获取的 IP 地址事件。 如果您根本没有任何异步事件,则需要查看程序流并检查是否定期调用 sl_task()来处理异步事件。

    如果您确实获得异步事件、但仅获得断开事件、则需要进行一些不同的调试。 如果连接到不同的 AP、是否仍然看到相同的行为?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    很高兴听到您解决了您的问题。 如果您有其他问题或需要更多帮助、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答 Michael。 它在工作、我犯了一个错误。 在回调中进行了一些处理、导致器件挂起(在我有一些调试输出之前)、因此看起来好像它在实际情况下没有收到事件。