主题中讨论的其他器件:CC3220S、 TIDC-01005、 UNIFLASH、 CC3220SDK
大家好、
硬件:CC3220S Launchpad
软件:TIDC-01005
我获得了正确的功能、但我在测量功耗时遇到了困难。 连接到 AP 时的平均功耗约为17mA。
工作步骤:
1.在 TIDC-01005-SW 中通过 uniflash zip 文件对 FW 进行编程
2. 按 AP 模式配置。
3.重置 CC3220S-LP、它将连接到我的 iPhone (热点)并能正常工作。
我的问题:
如何 配置跳线? -我尝试 根据《CC3220开发套件硬件用户指南》的"仅为 CC3220和 U8 (板载串行闪存)供电"部分配置跳线。 但它不起作用、 在我的测试中、我将跳线配置为按下图所示工作。
2.平均功耗为何为17mA? 这是因为 AP 路由器吗?(我使用 iPhone 作为 AP 路由器)