This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:GPIO#39;用于外部事件到低功耗模式#39;s

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/731611/cc3220-gpio-s-for-external-event-to-low-power-mode-s

器件型号:CC3220

您好!

我浏览了 CC3220的数据表、找不到提到的任何特定于低功耗模式的 GPIO。

是否有人可以帮助我将 GPIO 映射为"LPDS 模式"和"休眠模式"。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可用作 LPDS 和休眠唤醒源的 GPIO 包括:
    GPIO (2、4、11、13、17、24)

    此信息可在 TRM 的第15.3.9节中找到:
    www.ti.com/.../swru465.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael