This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MODR11MAMOBT CE 和 FCC 证书

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/731810/cc3100mod-cc3100modr11mamobt-ce-and-fcc-certificates

器件型号:CC3100MOD

大家好、整个团队!

现在、我的客户正在欧洲和美国进行最终产品认证。

它们需要模块 CC3100MODR11MAMOBT 的 CE 和 FCC 证书。

您能否向他们提供所需的认证?

提前感谢!

最恰当的考虑

Morozov Aleksandr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksandr -  

    请通过此链接访问您在 CC3100MOD CE DOC 和 FCC Grant 上请求的信息

      

    也可从 fcc.gov 公开获取、使用 Z64-CC3100MODR1作为 FCC 标识符。