请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 CC3120
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
当 CC3220SF 与 WiFi 断开连接时、我希望使用文件系统功能来保存数据、并在再次连接到 WiFi 时进行传输。
我已经参考 了 sl_FsOpen 函数中的 SimpleLink CC3120/CC3220主机驱动程序示例、以在闪存中创建文件。
但它会产生错误:未解析符号 sl_FsOpen、未解析符号 sl_FsRead 等。
为了消除此错误、我应该在链接器中包含哪个库。