This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:TI 网站上的 CC3220编程器#39;s 指南

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/731444/cc3220-cc3220-programmer-s-guide-at-ti-websites

器件型号:CC3220

大家好、

"CC3220编程人员指南" SWRU464似乎在 TI 网站上不可用。 可以检查它吗?

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是的、我们将该文档从网站上删除。 它包含重复的内容、用于开始使用不同的 IDES 并使用 makefile 构建主机驱动程序、SDK 快速入门指南: dev.ti.com/.../中提供了这些内容

    您是否还在寻找其他信息?

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我个人不需要此文档中的任何信息。 我搜索本文档、将章节"ROM 服务"链接到另一个线程中(用户希望使用 CC3220S 器件的前16kB 或 RAM)。 我认为本章中的信息在 CC3220的任何其他官方文档中都不可用。 是的、我知道这一章对于 CC3200是相似的、但对于某人来说可能会令人困惑...

    更新:好的、我几乎忘记在 SDK 中归档\docs\cc32xx\CC32xx_ROM_services.html。 看起来这是 SWRU464中 ROM 服务章节的副本。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    是的、该内容看起来是重复的。 感谢您发布更新! 我将再次查看我们脱机的文档、但我相信所有内容都存在于其他地方。
    请告诉我、我们是否还有其他东西可以帮助您找到!

    此致、
    Sarah