This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:升级到 CCS 8、并存在 TI-RTOS 和项目路径问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/729528/ccs-cc3200-upgraded-to-ccs-8-and-having-issues-with-ti-rtos-and-project-path

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 Code Composure Studio 更新为 v8并导入了我的项目。  项目 wlan_station 具有一些依赖性。  它需要 TI_RTOS_Config。  

我有1个错误和许多问题。

我尝试修复此路径、但我不确定我所做的是什么不起作用。    如何修复这些问题的路径。   我有 CC3200SDK_1.3.0。   请参见下面的。

我还遇到 TI_RTOS_CONFIG 问题。   错误不会发生。  该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您似乎导入了错误的项目。 在 C:\ti\CC3200SDK_1.3.0中搜索、而不是在现有工作区中搜索。 您还必须导入 ti_rtos_config 项目。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我提供的屏幕截图中可以很清楚地看到这一点。   但是、我不确定如何解决这个问题。     如何修复指向正确 SDK 版本的路径?   如何指向 TI_RTOS_CONFIG?

    有些方向会很棒。 )

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了资源页面、可以在其中更改路径。  这位于 projects-propertie-resource-linked 资源中。

    我更新了路径。  请参阅屏幕截图。

    然后、我尝试再次构建该项目。   我有相同的错误、但警告有所改变。   没有提到警告描述的内容。

    通过编辑链接资源的"链接资源"选项卡、我可以删除警告。

    唯一仍然存在的问题是错误。  这让我感到很不好。  如何解决此错误?

    您提到我需要导入 ti_rtos_config 项目。  我搜索了该文件、但我的计算机上没有该文件。  我从哪里获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc3200-sdk\ti_rtos\ti_rtos_config