This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:未知的 NetApp 事件 ID

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/729193/cc3120-unknown-netapp-event-id

器件型号:CC3120

大家好,在启动 CC3120之后,我收到了一个 NetApp 事件。  与事件关联的 ID 代码为0x101820。  请告诉我此事件 ID 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    传递参数的方式如下:void SimpleLinkNetAppEventHandler (slNetAppEvent_t *pNetAppEvent)

    因此、将其解释为
    typedef 结构

    u32. ID;
    SlNetAppEventData_u 数据;
    }SlNetAppEvent_t;

    成员 ID 不应大于13、

    数据解释如下:

    typedef union

    SlIpV4AcquiredASYNC_t IpAcquiredV4; /* sl_netapp_event_ipv4_acquired */
    SlIpV6AcquiredASYNC_t IpAcquiredV6; /* sl_netapp_event_ipv6_acquired */
    u32. SD; /* sl_socket_TX_failed_event */
    SlIpLeasedASYNC_t Ipsed; /* sl_netapp_event_DHCPv4_Leased */
    SlIpReleasedASYNC_t Ipseleased; /* sl_netapp_event_DHCPv4_released */
    SlIpV4Lost_t IpV4Lost; /* sl_netapp_event_ipv4_lost */
    SlDhcpIpAcquireTimeout_t DhcpIpAcquireTimeout;// sl_NetApp_DHCP_Acquire_IPv4_Timeout_event *
    SlIpCollisionASYNC_t IpsCollision; /* sl_netapp_event_ip_collision */
    SlIpV6Lost_t IpV6Lost; /* sl_NetApp_EVENT_IPv6_Lost */
    } SlNetAppEventData_u;


    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好、谢谢。 问题是、成员 ID 并不总是在您指定的范围内。 大多数情况下、我们会得到合理的值、例如 SL_NetApp_EVENT_IPv4_ACQUIRED、但偶尔我们会得到超出 SlNetAppEventId_E 中定义的值的值

    但有时我们得到0x101820。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、您的 MCU 和 CC3120之间的串行接口可能无法可靠地传输数据。 检查物理接口和 MCU 侧驱动器的信号完整性

    亚伦