This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:错误 SSID 超时

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728975/cc3100mod-timeout-on-wrong-ssid

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

大家好、

您能回答以下问题。

(a)当路由器 SSID 配置为隐藏时、如何从 cc3100连接到路由器、这意味着它不会广播。 如果我尝试直接将正确的 SSID 和密码传递给 WLAN_CONNECT API、它将成功建立连接、但如果我将错误的 SSID 传递给 WLAN_CONNECT API、它将在很长时间后(观察到5分钟)超时、因为它在网络中不可用。
我们能否在最短时间内得到不明显的超时?
(b)"sl_WlanGetNetworkList"此函数将搜索网络中可用的器件、但在本例中、器件是隐藏的、因此在这种情况下如何建立连接。

谢谢、

Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Likhitha、

    直接使用 API sl_WlanConnect、然后可以等待连接事件的时间、不管需要多长时间。
    您只能连接到隐藏的 SSID、无法扫描其中一个。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    感谢您的快速回复。

    此致
    Likhitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aron、感谢您的快速回复。 我只想澄清一下获取连接事件的情况。 我们是否可以控制超时以在此处获取连接事件?如果找不到器件并且我想要立即超时、这是否可行?

    谢谢、
    Likhita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设 AP 不可用的唯一方法是先运行扫描、然后在 AP 不在扫描结果中的情况下完全避免事件等待循环。