This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:适用于 cc3100的 Eagle 库

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/724576/cc3100-eagle-library-for-cc3100

器件型号:CC3100

您好!

我正在寻找用于 cc3100 Boost 的 eagles 库,有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    - CC3100BOOST 的设计文件在 Allegro PCB 设计器( www.ti.com/.../swrc288 )中创建。 根据本文的讨论( forums.autodesk.com/.../6859348 ),Eagle 似乎不支持从 Allegro PCB Designer 导入文件。
    - CC3100 QFN 和 MOD 的 CAD 文件可在 此处找到 webench.ti.com/.../cad.cgi

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 CAD 文件导入 eageagle.库时、它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否将 Ultra Librarian 文件正确导出到 Eagle (例如 learn.linksprite.com/.../ )?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是在 Ultra Librarian 的网上完成的:

    https://app.ultralibrarian.com/UploadBXL

    问题是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的,它看起来与 CC3220库( e2e.ti.com/.../2556089 )有同样的问题。 请等待 TI 的回答、他们可能会为您提供固定库。

    但我认为最快的方法是由自己创建库。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kary、

    如果单击"确定"、是否导入占用空间?

    VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果单击"取消"、则占用空间就在此处、如果单击"确定"、则同一条消息会不断弹出。 但占用空间不可用、因为原理图中也存在问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kary、

    转换 CAD 文件时通常会出现问题。 导出后、设计文件的三个主要部分(原理图、布局、元件库)并不总是相互正确映射。

    您是否尝试使用脱机版本的 Ultra Librarian? 您可以在 TI.com 上免费下载:

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  尝试使用脱机版本的 Ultra Librarian,同样的问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了自己的封装。 此处随附的是适用于 eaged 的 cc3100封装。  e2e.ti.com/.../8270.CC3100.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Kary、

    我们的工具团队目前正在致力于创建新的 BXL 文件、因此感谢您关注这一点。
    我很高兴您决定创建自己的设计文件、因为这是确保所有设计文件的三个部分在 Eagle 上相互映射的最佳方法。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kary、

    我们的工具团队已更新 CC3100 BXL 文件。 我知道您已经创建了自己的文件、但作为供参考、它已上传到 TI.com、我也将其附在此处:  e2e.ti.com/.../CC3100_5F00_RGC_5F00_64.bxl

    BR、