This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:读取闪存文件写入

Guru**** 2577375 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/730641/cc3220-read-flash-file-write

器件型号:CC3220

您好!

如何读取我保存在闪存存储器的特定存储器位置的数据?  

Dinkar、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinkar、

    CC32xx 器件具有格式化为专有 Fiel野 系统的串行闪存。 通过文件和文件系统 API 访问数据。 不支持直接访问存储器。 此处介绍了如何使用文件系统 API:
    - www.ti.com/.../swru455 (第7章)
    dev.ti.com/.../

    例如、如果我们讨论从文件读取数据。 为此目的,API sl_FsRad()。 其中一个参数是文件开头的偏移量。

    更新了:好的、现在我看到我可能无法正确理解。 如果您谈到 SF 芯片中的 XIP 闪存、则读取很简单、原因是 XIP 闪存被映射到地址范围。 您可以通过简单指针读取数据。


    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hnz,

    我不是在问外部闪存。
    我询问的是 cc3220的闪存(程序)存储器。

    Dinkar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dinkar、

    请参阅我的更新答案。 您可以直接读取 XIP 闪存的内容(仅通过访问地址)。 要进行写入、您需要使用 API (请参阅\source\ti\devices\cc32xx\driverlib\flash.h)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dinkar、

    有关 CC3220SF 的内部闪存、请参阅 http://www.ti.com/lit/swru465 第21.3节

    亚伦