This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220SF-LAUNCHXL:RTOS/CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/724794/rtos-cc3220sf-launchxl-rtos-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SF

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在 UNIFLASH 上选择器件(CC3220SF)和 TI 的项目"HttpGet"后、我按下按钮"connect"、将出现错误按摩"Unhandled Exception:XDS Power off failure: 1"。

当我在调试器中运行项目时、它运行正常。

什么可能导致此问题?

此致、

开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uri,

    您使用的是哪个版本的 UniFlash? 您能否尝试将 LaunchPad 连接到另一个 USB 端口或尝试使用新的 USB 电缆? 对于刷写模式、请确保 SOP 跳线设置为100或010。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    UniFlash 版本:4.4.0.1922
    我尝试使用其他 USB 电缆连接并更改了 SOP 配置(100或010)、始终得到错误按摩:
    image.png
    此致、
    开放的我们党
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 LAUNCHXL 卡

    此致

    开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uri,

    您的 LaunchPad 配置看起来正确。

    您是否使用 Windows、Mac、Linux 等? 您可以尝试在不同的计算机上使用 UniFlash 吗?

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我使用的是 Windows 10。

    UniFlash 工作正常。

    它在新计算机上无法正常工作的原因可能是什么?

    此致

    开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uri,

    我将在内部报告该问题。 UniFlash 应与 Windows 10兼容。

    此致、
    Sarah