This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:在 STA 模式下分配 IP 地址

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728977/cc3100mod-assignment-of-ip-address-in-sta-mode

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3120

大家好、

您能回答以下问题。

路由器重新启动后、路由器将为 CC3100分配新的 IP 地址。 观察到正在为 iPad 等设备分配相同的 IP 地址
或移动设备。
a)我们如何使用相同的 IP 地址?
b)在 ST 模式下配置 CC3100时、我是否需要在 CC3100中进行任何特殊配置?

谢谢、

Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Likhitha、

    分配的 IP 取决于 DHCP 服务器。 IP 地址租用策略取决于 DHCP 服务器,不受客户端的影响。

    如果可能,最好是 DHCP 服务器为客户端分配相同的 IP 地址。 客户通常通过两种方式进行识别:
    -按 MAC 地址
    -按 DHCP 主机名

    无法在 CC3100器件上设置 DHCP 主机名。 第二代器件(CC3120/CC3220)通过 URN 参数支持此功能。

    如果请求租用相同的 IP 地址,则可以在 DHCP 服务器/路由器上设置静态租用。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Likhitha、

    由 DHCP 服务器来分配 IP 地址。 您可以在路由器设置中为设备设置保留 IP。 CC3220还可以配置为自己具有静态 IP、只要您确定没有其他器件尝试使用静态 IP 即可。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    非常感谢您为支持我们所做的努力。

    此致
    Likhitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aaron

    非常感谢您的支持

    此致
    Likhitha