This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3120支持 gz/gzip 格式的 Web 内容/页面。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728966/cc3220-cc3120-support-for-web-content-pages-in-gz-gzip-format

器件型号:CC3220

您好、团队 CC3220、

我的客户询问以下几点...

"..Modern 网站将内容编码格式用作 gzip、可提供大小效率。  当浏览器从我们的网站请求页面时、如果浏览器指示它理解此压缩格式、Web 服务器将返回较小的压缩文件(gzip 格式)。 所有现代浏览器都理解并接受压缩文件。  使用 gzip 压缩 HTML 和 CSS 文件通常可以节省文件大小。 这意味着加载页面所需的时间更短、并且在所有页面上使用的带宽更少。"  

CC3220//C3120网络处理器中内置的 Web 服务器是否支持 gz/gzip 内容格式?   

我在这里看到类似的最近问题/帖子。

http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/t/677153 、并提供如下类似问题。

"如何为 HTTP GET 请求设置编码类型: 我们找不到任何 API 来将其内容编码设置为 gzip 格式。 用例是我们的网页采用压缩格式、我们希望浏览器提取、当我们在浏览器中访问 IP 地址时、浏览器无法加载此网页、但是如果我们将网页包含在从 uniflash 4.2中提取的格式中、则它对我们来说是正常的。 是否有任何方法可以 gz 或 gzip 格式加载网页?"

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Newman、您好!

    CC3XXX 器件不会自动压缩/解压缩 HTTP 消息内容。 这必须在应用处理器中实现。 SDK 不附带相关参考

    亚伦