This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:无法在 DRA71x EVM 上分离 WL1835MODCOM8B

Guru**** 2563550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/728968/linux-wl1835modcom8b-unable-to-discove-wl1835modcom8b-on-dra71x-evm

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:Linux

您好!

下面是我们在 DRA76x DTS 文件上为在 Jacinto6Plus 上启动 WL1835com8B 所做的配置、但我们面临的是未检测到 WL1835com8B 的问题

是否需要在 jacinto6Plus 上启用任何开关?

提前感谢

vmmcwl_fixed:fixedreguler-mmcwl{
               兼容="稳压器固定";
               电脑控制器名称="vmmcwl_fixed";
               稳压器最小微伏=<1800000>;
               稳压器最大值微伏=<1800000>;
               GPIO =<&GPIO5 8 0>;   /* GPIO5_8 */
               启动延迟-us =<70000>;
               使能端高电平有效;
       };

MMC4_PINS_DEFAULT:MMC4_PINS_DEFAULT{
      pinctrl-single、pins =<
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37e8、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart1_CTSN.MMC4_clk *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37ec、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart1_rtsn.MMC4_cmd *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f0、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_Rxd.MMC4_data0 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f4、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_TXD.MMC4_DAT1 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f8、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_CTSN.MMC4_DAT2 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37fc、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_rtsn.MMC4_dat3 *
      >;
   };

   MMC4_PINS_SDDR12:MMC4_PINS_SDDR12{
      pinctrl-single、pins =<
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37e8、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart1_CTSN.MMC4_clk *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37ec、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart1_rtsn.MMC4_cmd *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f0、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_Rxd.MMC4_data0 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f4、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_TXD.MMC4_DAT1 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f8、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_CTSN.MMC4_DAT2 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37fc、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_rtsn.MMC4_dat3 *
      >;
   };

   MMC4_PINS_hs:MMC4_PINS_hs{
      pinctrl-single、pins =<
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37e8、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart1_CTSN.MMC4_clk *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37ec、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart1_rtsn.MMC4_cmd *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f0、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_Rxd.MMC4_data0 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f4、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_TXD.MMC4_DAT1 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f8、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_CTSN.MMC4_DAT2 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37fc、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_rtsn.MMC4_dat3 *
      >;
   };

   MMC4_PINs_sdr25:MMC4_PINS_sdr25{
      pinctrl-single、pins =<
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37e8、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart1_CTSN.MMC4_clk *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37ec、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart1_rtsn.MMC4_cmd *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f0、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_Rxd.MMC4_data0 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f4、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_TXD.MMC4_DAT1 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37f8、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_CTSN.MMC4_DAT2 *
         DRA7XX_CORE_IOPAD (0x37fc、PIN_INPUT_PULLUP | MODE3)/* uart2_rtsn.MMC4_dat3 *
      >;
   };

MMC4{
       状态="正常";
       VMMC-SUPPLY =<&vmmcwl_fixed>;
       总线宽度=<4>;
       pinctrl-names ="默认值"、"hs"、"sdr12"、"sdr25";
       pinctrl-0 =<&MMC4_PINS_hs &MMC4_iodelay_default_conf>;
       pinctrl-1 =</MMC4_PINS_hs &MMC4_iodelay_manual1_conf>;
       pinctrl-2 =</MMC4_PINS_hs &MMC4_iodelay_manual1_conf>;
       pinctrl-3 =</MMC4_PINS_hs &MMC4_iodelay_manual1_conf>;
       电容断电卡;
       暂停时保持供电;
       TI、不可拆卸;

       #address-cells =<1>;
       #size-cells =<0>;
       wlcore:wlcore@2{
               兼容="ti、wl1835";
               reg =<2>;
               interrupt-parent =<&GPIO5>;
               中断=<7 IRQ_TYPE_EDGE_RISING >;
       };
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepthi、
    您能否确认 DIP 开关的以下设置:
    用户配置[SW5]
    关闭打开关闭打开打开打开关闭关闭关闭

    谢谢
    Saurabh